This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:一个主充电器、带2个 bq25970、适用于闪光灯充电器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870013/bq25970-one-master-charger-with-2-pcs-bq25970-for-flash-chargers

器件型号:BQ25970

大家好、团队成员

我们可能对 BQ25970 PCB 布线有一些顾虑。

正如我们在 BQ25970-EVM 中看到的、BQ25970的2个器件在 PCB 中对称。 但是、很难像这样放置 PCB。  

问题:  

毫无疑问、不对称的 PCB 布局会在2个闪光灯充电器中产生不同的抗扰性。 这样的充电系统是否能够承受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张鹏、您好

    您是对的、这就是它需要 对称布局的原因。 如果需要 、请在实际系统中实现对称布局、请确保它们具有相同的阻抗、但阻抗较小。

    从 BQ25970的角度来看、如果每个 BQ25970中的电流低于其额定值、则小的不平衡电流不会造成大问题。 主要的问题是热不平衡、高电流 BQ25970将生成一个温控器。

    阿伦