This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:如何从 TPS563201/TPS563208和 TPS563200中选择合适的解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563208, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869893/tps563201-how-to-select-suitable-solution-from-tps563201-tps563208-and-tps563200

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563208TPS563200

你(们)好  

第一

我需要设计一个12V 直流输入,输出将是4V /2~3A 降压,因此我想选择 TPS563201 (脉冲跳跃模式下的轻负载 )或 TPS563208 (CCM) ;但我不熟悉 CCM /eco-Mode,它对我们的应用很好 ?  产品功能将类似于智能扬声器,通常在处于待机状态时不会消耗太多电流(等待波浪声将其唤醒)

#2我注意到有 TPS563200型号,它是否适合用于 TPS563201的替代部件? 这两个器件的优缺点是什么?  

ARSIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arsir、

    TPS563201是新一代 TPS563200。 因此、请为您的应用选择 TPS563201或 TPS563208。

    将在星期一为您提供有关 ECO/CCM 的更多说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS563201是低成本版本、TPS53200是高性能版本。

    轻负载时、TPS563201的控制模式为 Eco-mode、TPS563208为 FCCM。  

    对于 Eco-mode、开关频率会降低、以提高轻负载下的效率。 由于频率较低、输出电压更大。

    对于 FCCM、开关频率是恒定的、等于 CCM 的频率、由于频率较高、效率较低、但输出电压纹波低于 Eco-mode。

    肖恩