This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:用于反激式的 LM5155

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888520/lm5155-q1-lm5155-for-flyback

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43LM5155

大家好、

客户想要使用 UCC28C43等 LM5155、他们是否可以将 FB 短接至 GND 并将 COMP 连接到光隔离器输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提出问题并使用 LM5155。

    LM5155可配置为 FB 引脚拉至接地。 请查看此应用手册、该手册介绍了如何将 LM5155设计为 反激式器件。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett