请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件:TPS40211-Q1、
大家好、
我想制作一个级联升压转换器设计、如下图所示。 我不知道该拓扑是否适合业务点。
规格
1. 12V 至48V (EV);2. 80V 至380V (并网)
我知道我们有相应的升压转换器可以满足规格要求、但我认为级联拓扑可能具有一些优势、例如小滤波器尺寸和效率(低开关频率)。
您能否向我推荐在业务和技术方面实现升压转换器的合适解决方案(成本/尺寸)?
如果开关的两个占空比相同、我还能使用一个控制器实现级联拓扑吗?
罗伊