This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:级联升压拓扑应用

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211-Q1, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888670/lm5122-cascaded-boost-topology-application

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:TPS40211-Q1

大家好、

我想制作一个级联升压转换器设计、如下图所示。 我不知道该拓扑是否适合业务点。

规格

1. 12V 至48V (EV);2. 80V 至380V (并网)

我知道我们有相应的升压转换器可以满足规格要求、但我认为级联拓扑可能具有一些优势、例如小滤波器尺寸和效率(低开关频率)。

您能否向我推荐在业务和技术方面实现升压转换器的合适解决方案(成本/尺寸)?

如果开关的两个占空比相同、我还能使用一个控制器实现级联拓扑吗?   

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TPS40211-Q1是否可以达到上述规格? 并使用 LM5122优化了更低的成本和更小的尺寸?

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    感谢您提出问题

    上面显示的原理图仅是两个升压转换器。 由于输出电压要求、LM5122不是最佳解决方案、因为高侧 MOSFET 驱动器的速率仅高达100V。

    应用的功率级别是多少?

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    谢谢

    Garrett