This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24278:备选独立充电器

Guru**** 1827340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24278, BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869486/bq24278-alternative-stand-alone-charger

器件型号:BQ24278
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我的电气工程师对 BQ24278 充电器 IC 进行了评估、主要 原因是它不需要主机系统。

但数据表显示:"不用于新设计、可用性也不是很好、因此我想知道是否有更新的 IC 替代产品?

谢谢

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    请考虑查看 BQ25606。 这是一款独立的3A 单节电池充电器、支持高达14V 的输入。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、

    推荐的充电器是一个完美的选择!

    Markus