This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:断电序列要求

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885882/tps65916-power-down-sequence-requirements

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5716

我一直在努力满足 TPS65916数据表 SLVSD09C 第75页中的断电序列要求。 该图很好地描述了它:


目的是明确的–只需在 VCC 低于~2.8V 几毫秒前启动“从活动到关闭”序列。 PGOOD 信号的创建很简单,但 PMIC“ENABLE”引脚的用途是神秘的。 可能表5-3中的一个“关闭请求”会起作用,但出于各种原因,我已逐一删除了这些请求:

  • PWRON 引脚:需要长时间置位以引起重新设定(‘长按键’= 4s 最小值)。
  • PWRDOWN:不可用、使用 GPIO_0作为 REGEN1。
  • RESET_IN:不可用、使用 GPIO_1作为 NRESWARM。
  • VSYS_LO:人为地将 VCCA 拉低、以便触发关闭请求、但不会导致即时关断? 这是可行的吗?
  • POWERHOLD:根据第5.3.5节的说明,计划将其用于加电确认。
  • GPADC_SHUTDOWN:需要 SW 来设置来自 ADC 输入的 OFF 请求触发器。  (其余四个关闭请求不可通过硬件访问)

我能俯瞰什么吗? 是否有建议在没有(或最小)软件设置的情况下触发断电序列的方法?
顺便说一下、我们的产品将没有电源开关、也没有断电或待机功能。 如果已插入,则会运行。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我已将此任务分配给团队的专家、但您可能在明天才收到回复、因为我在达拉斯下午4点之后分配了该职位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开漏 PGOOD 信号可与 RESET_IN 进行或操作。 这是否有任何问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    我的理解是、TPS65916中没有 RESET_IN 函数、除非处理器为该函数重新编程 GPIO_1。 这样就无需使用 NRESWARM、NRESWARM 是 GPIO_1上的 OTP 函数。 NRESWARM 由应用示例中的处理器 RSTOUTN 驱动、并在勘误表中描述为一些与复位相关的问题的权变措施。

    问题是:

    如果我们确实将 GPIO_1更改为 RESET_IN 并从 PGOOD 和 RSTOUTN 的 OR 驱动它、则我们会有效地将热复位(不带功率循环)交换为具有全功率循环的冷复位。 我们也许可以忍受这种情况、但在我看来、只有在 AM5716允许其 RSTOUTN 在其电源关闭后被拉高时、它才会起作用。 否则,由于 PMIC 和 proc 各自复位,会出现复位死锁。 使用 NRESWARM 不会发生这种情况、因为该函数由下降沿而不是低电平触发。 在处理器的复位输出之后,可以使用一次性复位发生器芯片来解决这个问题。

    让处理器初始化 PMIC 以获得干净的断电、这会带来初始电路板开启、代码加载、开发和故障排除等风险。 即使在工作正常的系统上,加电序列完成和处理器引导至 PMIC 配置点之间也存在一个漏洞。

    您的想法/备选方案是什么?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、我正在考虑2个选项:

    1 -将 VCC 电源连接到电压监控器和输出控制 POWERHOLD

    2-将 VCC 电源连接到电压监控器。 输出通过系统上电信号进行门控。 与门输出控制 POWERHOLD

    这是否适用于您的系统?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程被视为已解析。 请创建另一个主题或离线发送消息、以进一步解决问题。

    此致