This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650未充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869487/bq24650-bq24650-not-charging

器件型号:BQ24650

您好!
我想向您寻求有关电池充电控制器 BQ24650的帮助。 电池充电有问题、当我们将电池连接到输出时、充电器输出电压会下降。

在连接电池之前、我们有以下行为:

  • 反馈电压为1.6V–2.08V
  • V 纹波大约为1.4V
  • 负尖峰5.6V

连接电池后、充电器不充电。

  • 电池电压为13.6V
  • 反馈2.00V
  • 二极管前的电压:0.85V

我们遵循了 TI 参考架构(使用上色太阳能电池板防止 BQ24650泄漏电流- slva829.pdf、第9页):

 

R1 = 16.9k Ω

R2 = 97.6k Ω

C (二极管后面)= 1uF

二极管 PDS1040-13

请帮我解决这个问题吗?

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      示波器捕获2显示 BQ24650正在进行电池缺失检测、这是在未连接电池时正确运行的。 R2和 R1根据2.1*(1+R2/R1)设置充电调节电压、因此 R2 = 499k 且 R1 = 100k、这将提供12.58V 的充电调节电压。 您连接的电池为13.6V、因此这将导致 BAT OVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。 架构是从参考设计中获取的、默认值是我在下面的图片中写下的值。

    我们的 R1 = 16.9kOhm、R2 = 97.6kOhm、因此它将为:2.1 *(1 + R2/R1)= 2、1 *(1 + 97.6/16.9)= 14.22V。

    我们的电池电压电平为13.6V、但仍无法充电。 是否要发送我们的方案?

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      是的、我可以查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    谢谢、我刚才向您发送了原理图。 如果一切正常、请查看您的评论。

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想请您进行审核。

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      查看这里的原理图、您可以看到 R34 = 1k、R35 = 5.86k。 从上面的原理图中、您交换了电阻器(现在、您的充电调节将设置为2.46V)。 如果 R35 = 1k、R34 = 5.86k、则是的、您将获得14.406V 的充电调节电压。  您可以查看 BQ24650数据表的第8.3.1节"电池电压调节"以了解该公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    很抱歉、我忽略了这一点。 它是旧的原理图。 这里是 R35 = 16.9kOhm、R34 = 97.6kOhm 的电流模式

    电流原理图:

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行调试建议、我们在不使用其他电路的情况下构建新的 PCB、并得到以下行为:

    图1 -未插入电池的输出电压  

    图2 -输入导通后的 SRN 电压。 输出二极管后的 VOUT 电压始终取决于电池电压电平。

    当前使用电池测量的值:

    VREG = 5.93

    VCC = 23V

    Vref= 1.94V

    TS = 3.29V

    MPPset= 1.52V

    RSN = 0.85V

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们解决了这个问题、充电现在可以正常工作! 问题在于 TS 输入错误(正确的值来自范围 VLTF - VTCO = 2.43V - 1.49V)、而我们的 TS 电阻器网络中的电阻器错误、因此得到了3.29V。 现在 TS 为1.72V、充电正常。

    谢谢、

    1月