This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS659163 + AM5706的 OFF2ACT 序列

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887652/tps65916-off2act-sequences-for-tps659163-am5706

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:TPS65913AM5706

各位专家、您好!

我的客户为 TPS65913+AM5706定制了一款与 AM570x 六层参考设计完全相同的电路板。
他期望与 SLVUB99A (TPS65916为 AM570x 供电的用户指南)上的图7相同的 OFF2ACT 序列、但在 LDO4上观察到意外的延迟通道。
我连接了波形。 您是否会介意对其进行审查、如果有任何可能的原因、我想知道您的建议?

提前感谢。
S.Sawamotoe2e.ti.com/.../TPS659163-OFF2ACT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 OTP 已经过测试、由于 OTP 的原因、这种情况不太可能发生。 我建议断开处理器并检查部件 OTP。 它可能会导致 LDO4过载、例如钳位到较低电平的电源电压。 示波器图显示 了 LDO 启动时间、但斜率的第一部分已减慢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    好的、我将检查 LDO4上是否存在过载的可能性。
    当我有新问题时、我可能会在电子邮件中询问您。

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    我们认为问题已解决、此主题已关闭。 请提交另一个主题或离线向我发送消息以获得进一步支持。

    此致