This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:建模和输出电压高于3.3V

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, TPS40090EVM-001, TPS40090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869793/tps40090-q1-modeling-and-output-voltages-greater-than-3-3v

器件型号:TPS40090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40090TPS40090EVM-001

您好!

我目前正在使用 TPS40090-Q1多相降压控制器进行一些 PSpice 仿真、但在获取 SPICE 模型进行仿真时遇到了一些问题。 我已经尝试在 PSpice 中对 TPS40090EVM-001评估模块电路建模;但是、我没有获得正确的输出或仿真不收敛。  您对如何进行故障排除有什么建议吗?  此外、我想知道您是否有 适用于 TPS40090或 TPS40090-Q1运行模式且输出电压高于3.3V 的参考设计以及涵盖此内容的模型?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、  

    仿真不是始终收敛、还是有时收敛、但 Vout 不正确?

    以下链接提供了采用 TI TINA 模型的参考设计。 您也可以尝试 TINA 模型。  

    谢谢