This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61088补偿网络计算

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869864/faq-tps61088-compensation-network-calculation

器件型号:TPS61088

您好!

根据 C5、C8和 R5的值、我是否应该计算 f_comz、f_comp1、f_comp2?

是否可以向我展示有关如何推导 f_comz、f_comp1、f_comp2的计算公式? 我无法通过数据表中的等式17得到该公式。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    请使用 GM 替换 GEA*REA 。

    对于该跨导放大器、数据表上的公式不清楚。 请使用以下公式:

    1)。 控制级:gc=gm*zcomp --> Zcomp 是补偿网络的阻抗。 由于 C13比 C8要小得多,因此最后:

    2) 功率级(DM 为占空比、Rsense = 0.08、Cototal 为有效输出电容、Lm 为电感)

    3)网络分频:gdiv=vref/vo

    将公式(1)、(2)、(3)相乘、即可得到总环路增益。

    因此,您感兴趣的公式是:

    f_comz=1/(2ᴨR8C8)、  

    F_COMP1=1/(2ᴨR8C13)、

    F_COMP1=1/(2ᴨReaC8)

    Rea 的值非常大(5Mohm)。