This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:器件未通过测试、输出电压为-18V。 TPS26625

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869616/tps2662-device-fails-test-with--18v-on-output-tps26625

器件型号:TPS2662

您好!

TPS26625用于输入电压为+5V 的以下电路:

 在数据表9.3.4.2输出侧反极性保护中;它显示了器件可在24V IN 和-24V OUT 下承受这种情况。

为了测试、我在短时间内对输出施加-15V 电压并正常工作(红色=输出、蓝色=输入5V):

-17V 也是可以的、但后来增加到-18V、提供-18V 的电源进入电流限制(1A)。 TPS26625看起来是导通的、因为5V 电源降至3V、TPS26625上的输出电压为1.5V:

移除-18V 电源后、TPS26625 OUT 引脚在4.5V 和5V 之间以1Hz (1070ms)循环:

该器件似乎已损坏、并更换为新器件、即可正常工作。 在-18V 时重复测试会导致另一个故障。 但是、数据表显示了在 OUT 引脚上毫无问题地施加-24V 电压。

为什么该部件在我的测试中失败? 感谢您的任何帮助。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    当对输出施加-18V 电压时、您能否共享 VIN、VOUT、FLT 和 RTN 引脚的波形(最好放大)?

    -18V 电压是立即施加到输出上还是 缓慢增大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    感谢您建议放大。 现在、我可以看到发生了什么。 我将立即施加-ve 电压、并且由于电缆电感而出现瞬态过冲。 在输出电压为-10V 的情况下、过冲为-45V (红色=输出、蓝色= RTN、5us/div):

    在 OUT 和 GND 之间安装了 SMDJ26CA 双向 TVS、现在可在 OUT 上耐受-18V 电压。 过冲钳位至-33V:

    并且还可在输出时承受-24V 电压:

    因此、我应该更加注意 数据表中的第11.1节瞬态保护。 感谢您指引我正确的方向!

    Ken