This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87330Q1EVM:[紧急]

Guru**** 2781745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888087/lp87330q1evm-urgent

器件型号:LP87330Q1EVM

您好、感谢您的导游。 这对我很有帮助。

但我检查结果是、

适用于两相、单相输出

1)如果 R3 (V1_Vout 线至 FB1引脚) 开路且 R2 (GND 线 FB 至 FB1引脚)短路= IN 运行、则 SW V1因未启用而锁存。 V1使工作切换无效。

  尽管 Iload 3[A](V0、V1每1.5[A])条件不起作用、但不能进行 V1开关(仅限 V0开关)

2) 2)仅 R3 短接且 R2开路

 在这种情况下(@3[A] I LOAD、每个通道1.5[a})、它运行为两相。

我无法理解这种情况。

请重新检查两相单相输出运行条件。

3) 3)请告诉我如何使用"不使用"软件启用、

我想知道 LP87330Q1 EVM BD 在没有软件使能的情况下运行、仅供示例使用

连接 Vin、然后它可以运行 PFM -> PWM 以及相位增加和减少操作。

如果可以的话、工作状态是什么? 输出电压电平 ?