请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 主题中讨论的其他器件: UCD90160
大家好、
我们有一位客户在寻找负电源定序和监控解决 方案、如果该器件具有负电源定序和监控应用、他最初会查看 UCD90160A。
如果您对客户想要管理的电压电源的以下要求有建议、我们想寻求帮助:
1)+24V 开关、
2)+24V 开关、
3)+ 24V 开关电压。
4)+24V 开关电源(所有+24V 电源均通过 FET 开关)、
5)+16V、
6)+12V、
7)+6V、
8)+6V、
9)+5V、
10)+5V、
11)+5V、
12)+3.3V、
13)-13V、
14)-16V。
重复项是单个 PSs。 模拟和数字。 一些低噪声。 高电流。 我们将使用 FET 切换+24V 输入。 一个用于冷却风扇等
如果您对客户有其他问题、请告诉我。
新年快乐!
此致、
Jonathan