This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:Tina 与 TI LM5175文件不像#39;t

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869294/lm5175-tina-doesn-t-like-the-ti-lm5175-files

器件型号:LM5175

我针对我尝试在 kicad 中使用 LM5175一事提出了相关的问题。 在等待该操作之前、我将尝试使用 TINA TI。

当我尝试使用 TI 自己的 pspice 文件创建器件时、添加 SPICE 宏对话序列失败。 如果 TI 为此器件制作的文件与 TI 许可证供用户使用的工具配合使用、那将是一种不错的选择。 可以解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    如前所述、支持该器件的专家已不在办公室。 他将于1月6日的一周内回来。  

    感谢您的耐心等待!

    最棒的

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    创建 TINA 模式的更简单方法是不要自行使用 PSpice 模型。  您可以使用 LM5175创建 Webench 电路、并提取到 TINA、然后在 TINA 中更新该电路。  您只应更改外部组件、但不要接触 Webench 生成的 LM5175 IC 模型。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、明白。 我想本周有很多人在外面;期待在可行的情况下听到他们的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    您是否能够从 Webench 生成 TINA 模型?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我不能;它挂起了。 就在几天前、我设法从 webench 中获得了一些结果、但我认为5175不是它提供的选项之一。 我在 TINA 中成功地仿真了它生成的5118设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚去 Webench、为您做了。  附件。  希望解决您的 issue.e2e.ti.com/.../WBDesign283_5F00_TINA_2D00_TI.zip 问题

    谢谢、

    Youhao