This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:级联升压转换器拓扑

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888349/tps61175-cascaded-boost-converter-topology

器件型号:TPS61175
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

我有一些想法可以做一个级联升压转换器、如下所示。

规格

1. 12V 至48V (EV);2. 80V 至380V (并网)

我知道我们有相应的升压转换器可以满足规格要求、但我认为级联拓扑可能具有一些优势、例如小滤波器尺寸。

您能否向我推荐在业务和技术方面实现升压转换器的合适解决方案(成本/尺寸)? (可能会升压转换器或升压控制器)

如果开关的两个占空比相同、我还能使用一个转换器或一个控制器来实现级联拓扑吗?   

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS61175只能实现一级升压转换器转换。

    LM5122可能是 CAN。 请发布名为 LM5122的新主题、 PHX 中的相关人员将帮助回答您的问题。