This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:电芯电压检测不准确问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869775/bq76925-cell-voltage-sensing-inaccurate-issue

器件型号:BQ76925

您好专家、

我的客户在  BQ76925上遇到两个不准确的电压采样案例、可能需要您建议进一步对此进行调试。

案例1:

自加电激活以来、电池电压检测存在较大误差、该误差一直存在到 BMS 模块的其余部分。

案例二:

当鼠标正常工作时、在电池电压感应中会产生小于100mV 的误差、并且可以自动恢复正常、而无需复位。

两种情况都以相对采样率发生。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我不熟悉这两种情况。   

    情况1. 最佳方法可能取决于误差的幅度。

    该器件具有通过选择基准设置的增益选择。  如果设计不使用基准、则不会明显出现不正确的设置。  在正常和错误状态下检查 VREF 电压和 REF_SEL 设置。

    考虑是否将其唤醒以关断或连接电池以断开电池。 电容器的电压泄漏在偏置时可能会在输入端持续存在。  

    还要查找电路板上是否存在泄漏。

    情况2.   100mV 听起来像是基准选择的小误差、但不太可能。  再次看看泄漏。  查找与清除错误相对应的操作模式变化。

    对于这两种情况:

    考虑一个单位的误差是小的、还是生产的许多单位的误差是小的。

    考虑误差是在一个电池还是多个电池上。  它在所有电池上都会查找 VCOUT 上的一些负载或 V3P3或 VREF 上的异常负载(如果使用)。  如果它位于一节电池上、请将电路的输入与 IC 引脚上的输入进行比较。  

    查找输入滤波电阻器上的压降。  它们可以指示流入网络的电流、这些电流可能流入 IC、电容器、电路板或污染物。  在紧凑的设计中、很难找到哪种电流消耗。

    检查 IC 引脚或特定组件上的焊料完整性。

    尝试清洁电路板、尤其是在使用不干净磁通时。

    如果部件加热或焊料回流、问题是否明确?

    如果换用部件或更换 IC、问题出在部件或电路板上吗?

    该部件可以在电池平衡期间进行测量。  通常、如果寄存器位置位错误、这一点很明显、并且可能影响3节电池。 (案例1)

    如果电池输入错误、请使用热镊子取下电容器、然后查找是否有变化。

    考虑哪些电池显示错误、检查 V3P3的负载和 BAT 电压的下降、看看它是否可能是数据表 第8.3.2.2节说明的影响。

    有时、电压和条件日志或示波器捕获会有所帮助。  

    我希望其中一项建议将有助于解决这种情况。   我现在将关闭此功能、当您回复时、它将重新打开。  请告诉我们您的发现。