This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61099:TPS610997输入电容

Guru**** 1823530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887186/webench-tools-tps61099-tps610997-input-cap

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS62840

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 TPD610997进行了 Webench 设计。 输入电压为1.6V 至3.6V、电流为100mA 时输出电压为5V。 该设计选择了一个非常昂贵的输入电容器:Panasonic EEHZC1V151P 150uF、35V 电容器、成本为2.59美元。 选择此电容器的具体原因是什么?  如果您查看数据表、在第17页中、通常建议使用10uF。 我想知道、该设计是否有需要使用大电容的特殊功能。 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是否可以知道您期望的输出纹波是什么? 如果没有特殊要求、则10uF 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、 感谢您再次与我见面。 我认为我对输出纹波没有特殊要求。 这是我要尝试执行的操作。 我有一个与两节 AA 碱性电池串联的组件。 该组件将从传感器收集数字数据、但传感器可能位于400英尺电缆的末端! 我将对数字通信链路使用差分 RS485。 电缆还将为传感器提供电源和接地。 由于400英尺的电源和接地电缆会出现 IR 压降、因此我认为将电池电压向下发送到这些电缆不是一个好主意。 蓄电池电压过低! 每根电缆的最大电阻约为8欧姆、因此总共为16欧姆。 因此、如果我的传感器消耗的电流为50mA、 50mA * 16欧姆= 0.8V。 电池电压将在3V 左右开始、但当电池电量较弱时、电池电压低至1.6V。 因此、如果我在电缆中损失0.8V 电压、这是不好的。 因此、我想使用 TPS610997将顶部组件(电池所在位置)中的电池电压升高到5V、然后将该5V 电压沿线路向下发送。 在传感器组件上、我可以使用 TPS62840将5V 电压降回3.3V。  我知道升压电压然后降压电压效率很低、但我无法想象另一种将电压降压到传感器组件的可靠方法。 如果您有任何其他想法、我很乐意倾听。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据您的描述、TPS61099x 是一个不错的选择、10uF 也是可以的。  

    最终负载需要什么电压? 例如、负载电压最小值为3V。 然后、您可以使升压转换器的输出电压高于最小值加上电缆损耗、即3V+0.8V。 并增加一些裕量。 如果负载需要精确电源、则需要降压或 LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来、Minqiu。 我认为我们的传感器将在3.3V 电压下运行、消耗的电流不应超过50mA、因此、如果我通过电缆发送5V 电压、则远端的电压不应低于4.2V。 然后、我可以将其降至3.3V、并且仍然有一些裕量。 感谢您的帮助!