This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:启动问题和负载短路保护

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887096/tps54618-start-up-issue-and-load-short-protection

器件型号:TPS54618

设计

我的客户正在使用 TPS54618进行测试、设计为3.3V 输入、0.95V 输出和2.6A 负载。 我们发现了2个问题。

1、上电时输出有阶跃、阶跃约为0.2V、持续时间约为150us。

执行过载测试时、发现 输出仍然具有0.35V 和10A 电流、但不会限制电流。

那么、我们想知道以上两项是否正常、或者是否存在某种问题?  

谢谢

沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否提供客户看到这些行为的波形? 和过载。

    客户如何实现过载?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否提供使用 TPS54618的原理图?

    此外、您还想了解客户用于负载的设置是什么:电子负载/电阻路径/实际系统板?

    非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正如通过电子邮件所讨论的、我将关闭此主题。

    如果您有任何其他意见、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、


    Dorian