This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:如何使用引脚 A0设置最大输出电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72295, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886148/sm72445-how-to-use-pin-a0-to-set-the-max-output-voltage

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: SM72295SM72442

这里的问题是数据表中的任何地方都没有说明引脚 A0上的电压在输出电压方面对应的电压是多少? 例如,如果我将引脚 A0设置为2.5V,结果它设置的输出电压是多少? 我在任何地方都找不到这些信息。 对于我的应用、我尝试按照应用手册 AN-2121中的说明将评估板转换为使用 LifeP04电池类型。 我的最大输出电压或充电电压需要为14.6V 我不知道如何通过阅读所有数据表来设置它不清楚吗?

也不清楚如何设置最大充电电流? 输出电流与引脚 AIOUT 上的电压之间有何关系? 每安培电压有多少伏特? 用户需要知道这一点、以便缩放 U11A 引脚3上的电阻器 R112 R113、以设置最大电流阈值。

您能否展示一个工作示例、设置最大输出电压= 14.6V、最大输出电流= 20A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看未安装的评估板 SM3320 BATT EV R28。

    根据评估板手册、最大输出电压设置为14.2V。

    使用 SM72445数据表第8页中的公式。 代入评估板上使用的值可得到最大输出电压 Voutmax = 5 x (RB1/(RT1+RB1)) x (((RFB1 +RFB2/RFB2))= 5 x (1) x (28.82/4.02)= 35.84V

    显然、如果是这种情况、则连接的铅酸电池不会持续太长、并且可能会爆炸!

    是否有人了解此 IC 数据表非常模糊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的另一个困惑是原理图。  AN-2241应用手册原理图显示了与原理图 AN2121应用手册相比的差异? SM3320-BATT-EV/NOPB 的正确原理图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您选择 TI 器件。 我需要一些时间来研究这个问题、因为它是一个复杂的器件、下周会给您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我认为可能会对 LM72445造成混淆。  它不是具有稳压输出电压的常规电压转换器。  它是 MPPT 器件、强制输出最大功率。  本身不会产生固定电压。  它只是将从太阳能电池板中提取的最大功率转储到负载中、负载可以是电池、电阻器或逆变器。  因此、输出电压基本上是 Vbatt、或 sqrt (Psolo x Ro)或 Vinv。  在您的示例中,铅酸电池控制正常运行的输出电压,但您需要在 SM72295上对 OVP 阈值进行编程(如在 AN-2121中),或使用 AN-2241中的 U11B 设置 OV 阈值以保护电池免受过度充电。  

    A0设置是 IC 用来判断 VOUT 是高于还是低于 VOUT 的参考点、并使用信息来确定启动期间占空比变化的方向。  它与常规 PWM 控制器中误差放大器的 REF 不同。  该设置必须根据系统实际情况合理、以避免出现故障情况。  在故障条件为的情况下、VOUT 对于使用特定太阳能电池板的正常 MPPT 操作仍然有效、但它看起来大于 A0设置。   

    关于这两个应用手册、AN-2121适用于 LM72442、后者是 LM72445的早期版本。 AN-2241中的原理图应该是适用于 LM72445的原理图。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 AN2241显示 R28已安装、我可以看到 SM3320-BATT-EV 上未安装该应用手册(我前面有一个)、所以您是否确定应用手册正确? 感谢您的回答、但它实际上并未回答我的任何问题。

    是否有人了解如何使用此 IC 设置最大输出电压和电流、是否有人知道 SM3320-BATT-EV 评估板需要参考什么原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如优豪所说, AN-2241适用于 SM72445。 AN-2121适用于 SM72442。

    在第8页中、有一个用于计算最大输出电压的公式。 电阻器的定义可在第2页的图2中找到。  

    您是否确实需要具有 MPPT 功能的器件? 您的应用中的输入似乎是电池、而不是太阳能电池板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、感谢您的回复。  

    正如之前的评论中提到的、我知道第8页上的公式、这就是导致混淆的原因。 请参阅我之前对以下公式的评论。

    "使用  SM72445 数据表第8页中的公式。 代入评估板上使用的值可得到最大输出电压 Voutmax = 5 x (RB1/(RT1+RB1)) x (((RFB1 +RFB2/RFB2))= 5 x (1) x (28.82/4.02)= 35.84V

    显然、如果是这种情况、则连接的铅酸电池不会持续太长时间、并且可能会爆炸!"

    对此有什么想法?

    是 MPPT 是我所需的函数。 我的应用是太阳能家庭系统。 300W PV 电池板输入和一个12.8V 60Ah LifeP04电池。 因此、我需要 MPPT 充电器功能并能够设置最大充电电压和电流。 乍一看、SM72445似乎是理想的、但如果我不了解如何使用它、它就不是很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很抱歉、但我没有找到 EVM 用户指南、说明它是将 铅酸电池充电至14V。  

    如果需要14.2V 输出、您可以根据公式更改电阻器。