This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:匀场电感器#39;s 值为负计算值,会发生什么情况?

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869769/ucc28950-shim-inductor-s-value-is-negative-calculated-what-can-be-happen

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好,团队,

我想在计划的电路板上实现零电压开关、但我遇到了一个问题...
垫片电感的计算值为-4.83uH  

这意味着什么?
-如果 不使用电感器,ZVS 或电路是否能正常工作? 如果不是,有哪些备选方案?

 

此致。

Mikail Unal




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail

    我假设您使用了用于 UCC28950 PSFB 控制器的 Excel 计算器。 如果计算器给出一个负值、这里简单地意味着已经有足够的能量来强制 ZVS 转换、而无需一个垫片电感器来提供额外的能量。 匀场电感与电源变压器的漏电感串联出现。  这是一个文档、提供了一些有关在 PSFB 中强制 ZVS 转换所需能量的更多信息。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8726.ZVS_5F00_SubSet.docx

    此外、我建议您使用 UCC28951而不是 UCC28950。 UCC28951是一款比 UCC28950新的器件、在宽占空比下工作效果更好。 这两个器件在其他方面是相同的。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin

    首先,感谢“非常快速的回答”。

    我使用计算器是真的。 我提出这个问题的原因是 "Tabset,Tcdset"的值 甚至"Cin"的值都超出电源轨
    如果在 LS 上放置"0uH。  
    我应该怎么做? 此外、我还需要您的建议   、感谢您对新器件的建议。

    此致


    Mikail Unal





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail

    最好的一点可能是您将计算器发送给我、然后我会查看您的数字。 如果您不想在此处发布、可以通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我。

    您应该尝试将计算得出的匀场电感器和变压器一次侧漏电感之和放入 C61处的电池中("使用的电感")。 计算器在计算延迟时仅使用垫片电感值、而应使用垫片和泄漏电感之和。 我将尝试修复此问题、但现在您可以使用上面的解决方法。

    Cin 有点奇怪-它的大小使它具有足够的能量、允许系统在输入电源退出后将输出保持在稳定状态8.3ms。 如果输入电源是 PFC 级、则在任何情况下都需要一个相当大的电容器、但如果输入电源是直流电源或电池、则计算器会高估所需的电容。  如果您让我知道您希望 PSFB 对输入电源故障做出怎样的反应、那么我可以回顾一下并提出一些建议。 我需要知道正常运行期间的输入电压范围以及您需要的保持时间(如果有)。

    此致

    Colin