请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 你(们)好
选择 BQ25619的计划。 我有2个 关于电池温度监测功能的问题:
Ts 容差是否包含 VREGN 的容差?
℃?表示例中的 T5设置为60℃、如果我们将其设置为45、是否可以?如果可以、如何计算 TS 引脚上的电阻分压器值?
此致、
林赛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lindsey、
1)以某种方式是肯定的、但有点间接。 事实是 REGN 容差对 TS 容差没有影响。 这是因为 TS 比较器的内部基准和 TS 电阻分压器本身都以 REGN 为基准(内部和外部)。 因此、所有保持容差的值都是%值。
2)对于2)这种情况应该很好、这一切都取决于这些温度下热敏电阻的电阻值。 请参阅第8.3.6.4.1节"充电模式期间的 JEITA 指南合规性"、公式(1)和(2)以进行计算。
此致、
Joel H