This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:对输入电容器使用 ESR 要求

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888392/tps62823-using-esr-requirements-for-input-capacitor

器件型号:TPS62823

我在 5V 至3.3V 降压应用中使用 TPS62823。 在我们的应用中、电源输入电缆非常长、插入电源后、我们看到在输入电容器处测量的8V 瞬态:

 显然、这超出 了 TPS62823的建议最大6V 输入。 我想将输入陶瓷替换为具有更高 ESR 的东西、例如钽或电解电容器、以避免这种过冲、 但我在数据表中看不到最小 ESR 准则、并且 WebBench 仿真在输入电容器上具有不同的 ESR、这似乎不会影响稳定性、这使我认为仿真中有问题或数据表指导不完整。  

那么、我有两个问题1。 该幅度的输入瞬态是否可以接受? 如果它不是输入电容器 ESR 的可接受值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    VIN 引脚上的8V 电压是不可接受的、因为它可能会损坏器件。 未定义输入电容器所需的 ESR、但强烈建议使用4.7uF (最小值)来获得可接受的输入电流纹波。


    为了在热插拔期间抑制输入电源中的电压尖峰、您需要考虑在前端添加一个 TVS 二极管、以将电压钳制在5.5V。

    此致、

    Excel