This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:使用动态负载时发出啸叫声

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887410/tps54627-whistling-when-using-dynamic-load

器件型号:TPS54627
主题中讨论的其他器件: TLV62130

,动态负载时、我们使用 TPS54627电路"啸叫声"。  使用 静态负载时正常。我们 检查规格,未发现异常问题。您能解释原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、动态负载频率是多少?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用电子负载尝试从1K、6K、10K 的频率、我听到了不同的啸叫声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎它 应该 与负载瞬态频率相关、该频率在20-20kHz 的音频区域中。

    您是否确认举报 来自电感器或输出电容器?

    请上传您的原理图以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS54627_5F00_yuanlitu.pdf

    作为附件。

    我不确定是否来自电感器或 输出电容器。 似乎是来自 IC 的口哨声。

    我尝试使用 钽电容器和电解电容器作为输出电容器,口哨  比以前小一点,但我可以 听到。

    我们 还将电感器更改为3.3uH 和4.7uH、这是相同的现象。

    我们试用了 SAMEN 动态加载器 IC TLV62130、还具有啸叫声。 我们尝试使用 TI TLV62130-EVM 板、同样也是这样

    它 与负载瞬态频率密切相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如我说过的、它与负载频率相关。

    根据您的测试结果、我 假设口哨来自输入 MLCC、IC 不会产生音频噪声、您可以将输入电容器更改为 pos-cap 或 ta-cap 进行检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     sch 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C1366更改为1uF、并建议根据测试结果将 C1367更改为22uF 以进行备份、以确定是否存在问题。 其他的看起来不错。