This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:客户能否利用 TINA TI 来仿真特定原理图中会有多少相位裕度?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, TINA-TI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869378/lm5021-can-customer-utilize-tina-ti-to-simulate-how-much-phase-margin-would-be-there-in-specific-schematic

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL431

大家好、团队成员。

下面是客户问我的问题、请告诉我们

问题1.客户能否利用 TINA TI 来模拟特定原理图中会有多少相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    感谢您关注 LM5021 PWM 控制器。

    简而言之、答案是"是"、相位裕度可由 TINA-TI 或大多数其他仿真程序进行仿真。

    但是、准确的结果取决于对环路元件建模的精确度。  变压器和输出电容器非常容易准确建模。  次级侧并联稳压器(通常在 TL431或类似器件上) 通常需要考虑一个或两个极点、它们的断点频率可能是指定的、也可能不是指定的。  变化最广泛的组件可能是光耦合器、其主极点取决于 偏置电阻、其 CTR 随 光电二极管正向电流和温度而变化。    

    如果未对光耦合器精确建模、任何相位裕度结果都将毫无意义。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ulrich - San

    感谢您的快速回答。

    您是否碰巧知道我们在 TINA TI 上是如何做到这一点的?

    (您能向我们展示这些如何对其进行仿真吗?)

    我将重点介绍您所说的内容,如果没有准确的其他组件模型,它的仿真结果将毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    我没有使用 TINA-TI、所以我不知道到底有哪些功能可用、但我想受控电流和电压源可用。  希望增益可以表示为多项式或指数、以获得适合数据表曲线的曲线。  请注意、整个 CTR 曲线不需要在0至100mA 之间建模、仅在系统将运行的有限 IF 范围内建模。  因此、这有助于简化多项式项。  

    我将附上一些应用手册、这些应用手册是我在一段时间内积累的、涉及光耦合器建模。  也可以通过网络搜索获取更新版本。  这些说明应该有助于为典型光耦合器构建合理的一阶模型。  请注意、即使这些白皮书讨论了特定的器件型号、这些指南也可进行调整、并普遍应用于任何供应商的大多数光耦合器。

    如果您的客户使用具有全面数据表的光耦合器、则可以根据数据表参数对其建模。  否则、它可能需要一些基准表征。

    e2e.ti.com/.../CEL_5F00_AN3017_5F00_Optocoupler_5F00_PSpice_5F00_Model.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_AN_2D00_1095_5F00_Measure_5F00_Optocoupler_5F00_Pole_5F00_SNVA005b.pdfe2e.ti.com/.../Omi_5F00_App_5F00_Note_5F00_Optocoupler_5F00_Freq_5F00_Resp_5F00_V2_5F00_0.pdf

    此致、
    Ulrich