This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:可更改默认配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869479/bq21061-possibility-to-change-the-default-configuration

器件型号:BQ21061

大家好、

我们在可穿戴产品中使用 BQ21061。 系统由电池供电、在电池切断(本例中为~2.8V)之前、保持"打开"状态。 其余电路通过 BAT 引脚供电、因此我们无法在启动时使用电池完全放电的电池配置充电器。  

我们在尝试为空电池充电时会遇到一些问题、因为预充电电流(2.5mA)和 BUVLO (3V)的默认配置不适合我们系统中的电池、我们需要更改这些值。  

是否可以获取默认配置已更改的 BQ21061充电器 IC 版本?  

谢谢、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、BQ21061上的默认值是我们提供的值。 您可以写入寄存器并在 VIN 插入时更改 BUVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Stephan