This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:在新的 LED 驱动器设计中需要一些帮助

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887188/tps61165-need-some-help-for-new-led-driver-design

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

大家好!


首先、英语不是我的母语、因此很抱歉语言错误。

我希望任何人都能帮助我。

我需要一个基于 TPS61165的用于6至8件1W LED 的构建升压 LED 驱动器。 该器件似乎易于使用。

但是、一旦我完成第一个原型板、我就会遇到一个大问题。

我的电路不会增加电压、我不知道什么会出错。

输入电压为12VDC、输出电压与输入电压相同。

我尝试了几个不同的电感器值、但没有任何变化。

我使用了返修站焊接部件。

这是我的电路板布局:

该二极管为"MBR0540"、数据表建议使用该二极管。

电感器为"EPCOS B82464P4223M000"(我有很多这样的电感器、因此我希望这些电感器对于直流/直流应用是可以的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagy、

      恐怕会触发电流限制、您可以尝试将 LED 计数从4或5移除、然后再试、或将 R1值增加到大约4欧姆、然后检查它是否正常工作。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean!


    感谢您的建议。

    我找到了大约4.7欧姆的电阻器、因此我将0、62R 替换为4、7R、但没有改变。
    输出电压仍然几乎与输入电压相同。
    如果我尝试仅点亮4个 LED、其工作正常、Iout 大约为44mA、看起来正常(0、2v/4、7r = 0、042A)。
    还有一件事、我以前没有提到过:
    CTRL 引脚连接到 Vin。 稍后、我想向电路板添加 MCU、但首先我想测试我的驱动程序、看看它是否起作用。
    这会导致问题吗? 我在数据表中找不到这方面的任何信息。

    此致

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    您似乎已触发电流限制、这意味着功率已超过我们的功率限制。  因此、您可以使用 我们的 TPS61500 来提供此类电源。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean!

    我将尝试一下、TPS61500更适合我的应用。

    还有一件事...
    您是否计划将 LED 解决方案集成到新的 Webench?

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

       我们有一些将一些仿真模型发布到 webench 的计划。

    BR

    肖恩