This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200的电源域

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869446/tps51200-power-domain-of-tps51200

器件型号:TPS51200

您好,

下图显示了当电源打开时、我们发现芯片 REFOUT 引脚的启动波形具有反冲。 该启动波形是否正常? 如果不是、请回复:
附件是 TPS51200原理图,请进行原理图验证
2. MOSFET 放电电路已集成在 REFOUT 引脚内。 我们想知道、在什么情况下、我们需要通过外部 MOSFET 对 GND 引脚放电?

e2e.ti.com/.../design20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 REFIN 高于0.39V 时、REFOUT 跟随 REFIN。 REFIN 遵循 VDDQ/2。  

    您能否同时探测 VDDQ (1V35_DDR)、REFIN、REFOUT 波形?

    此外、您能否在您的电路图中删除 R303和 R307并检查 REFOUT 波形? 目的是检查 REFOUT 反冲是否由外部电路引起。  

    REFOUT 无需外部放电电路。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:

    系统架构如下、  VDDQ (1V35_DDR)、REFIN、REFOUT 波形同时上电、REFIN 波形正常。

    Q1:REFOUT 波形与手册不同。 下图中的红圈中出现旋转角度的原因是什么?

    :μ A

    VO 引脚是否需要额外的放电电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Q1、初始 REFOUT 波形可能由来自 DIMM 侧的泄漏电流引起。 这就是我建议移除 R303和 R307进行确认的原因。  

    Q2、VO (VTT)通常不需要额外的放电电路。 但是、如果在 TPS51200处于关断状态时 DIMM 侧有较大的 VTT 泄漏电流、建议在 VTT 和接地之间连接一个泄放电阻器、以释放泄漏电流并将 VTT 电压保持在低电平。  

    谢谢