This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:在太阳能电池板串(串行)配置中、SM74611作为阻断二极管(非旁路)

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869342/sm74611-sm74611-as-blocking-diode-not-bypass-in-solar-panel-string-serial-configuration

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

你(们)好

假设6个面板的最大开路电压为39.4、最大电流为9A 串联(最大电压因此小于240V)、并且其中多个灯串并联。

一个阻断二极管(不是旁路二极管)防止电流从一个灯串反向流入另一个(阴影)灯串、  请参见了解图示。

SM74611是否可用于此应用?

TI 是否还有其他选项?

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SM74611的反向电压额定值为30V、无法支持超过30V 的反向电流阻断。

    支持的最大电压为75V、LM5050-2和-1支持与外部 MOSFET 进行 ORing。

    TI 没有支持240V 的 ORing IC。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    为了记录在案,我找到了一 (非 TI)器件,它似乎符合目的(需要外部 N 通道功率 MOSFET),

    此致

    Peter