This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出过冲问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869637/tps40170-output-overshoot-issue

器件型号:TPS40170

您好!

客户使用 TPS40170的24V 至12V 电压、在某些情况下、需要插入和拔下24V 电源。

当24V 降至大约7V、然后再次上电时、TPS40170输出将产生过冲、该过冲将达到24V 或更高、持续约3ms、请参阅图片和原理图作为附件。

在此情况下、您能否提供有关 TPS40170工作状态的说明或说明?

e2e.ti.com/.../TPS40170-overshoot-issue.pptx

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    过冲是由于在没有软启动的情况下从低压降中恢复输出而引起的。

    请尝试以下解决方案:

    1.当输入电压降至12V 以下时禁用电路

    2.仔细设计 R341以限制最大电感器电流。

    3.优化 COMP 值以实现更快的环路响应。