This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BQ24298进入 HIZ 模式

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869606/bq24298-bq24298-enter-hiz-mode

器件型号:BQ24298

您好的支持团队、

我的客户正在测试 BQ24298EVM。 它们在 ILIM 引脚和接地之间使用了电阻器220R。 根据工程师的说法、每次插入充电器时、bq 都会自动进入 HIZ 模式。 输入电流限值设置为100mA (下面突出显示)。 即使他们清除了 HIZ 模式、然后再次插入充电器、也始终如此。

请提供建议。 谢谢你。

此致、

Trong Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trong、

    适配器插入后、VSYS、ISYS 和 VBAT 是什么?

    谢谢、

    宁。