请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 您好的支持团队、
我的客户正在测试 BQ24298EVM。 它们在 ILIM 引脚和接地之间使用了电阻器220R。 根据工程师的说法、每次插入充电器时、bq 都会自动进入 HIZ 模式。 输入电流限值设置为100mA (下面突出显示)。 即使他们清除了 HIZ 模式、然后再次插入充电器、也始终如此。
请提供建议。 谢谢你。
此致、
Trong Le