This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:如果输入电源反向偏置、是否损坏?

Guru**** 2384840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869584/dcr010503-damage-if-input-supply-is-reverse-biased

器件型号:DCR010503

如果输入电压反向偏置(Vs-上为5V、Vs+上为0V)、DCR0105xx 系列隔离式转换器模块是否会损坏?

谢谢、

Daniel Andersen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    为了不损坏器件、每个引脚的极性应该保持一致。 这意味着 VS+应该具有0V 至正电压范围、VS-(返回路径)可以是0V 至负电压范围。 如果您在 VS+上输入0V、在 VS-上输入-5V、这是可以的、尽管这尚未经过测试。

    但是、在 IC 返回路径上施加正电压可能会对器件造成永久损坏、因此不建议这样做。

    此致、

    Jimmy