This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:用于 USB 电源的 LMZM23600

Guru**** 2517060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, TPS2061C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888220/lmzm23600-lmzm23600-for-usb-power

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: TPS2061C

您好!

我正在考虑使用 LMZM23600为我们的主机 USB 端口供电、但我想仔细检查这一点。

正如我所理解的 那样、LMZM23600能够实现这一功能

  • 24V 切换至5V (我们有24V 系统)
  • 电源500mA
  • 具有带电源正常输出的过流保护、
  • 有一个使能引脚、USB 外设可使用该引脚来启用/禁用 VBUS
  • 软启动、可减少对大容量 USB 电容进行充电时的浪涌
  • 最大输出电容为220uF,大于 USB 的120uF 要求

 LMZM23600似乎可以执行智能 USB 电源控制 IC (如 TPS2061C)所执行的所有任务。

5V 电源仅供系统中的一个 USB 端口使用。 我是否认为有任何事情会使这成为一个坏主意?

谢谢、

罗文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    只有一点、该器件具有3.5ms 的固定软启动时间(典型值)、如果您需要更长的软启动时间以降低浪涌电流、则不可配置。

    除此之外、我相信 LMZM23600非常适合您的24V/5V/500mA 应用。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢 Jimmy 的帮助。