This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:ISET 可编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869300/bq24095-iset-programable

器件型号:BQ24095

我想使用 BQ24095设计可编程的输出电流充电器。

我在主电阻器上添加了并联电阻器、并放置了一个串联 FET、该 FET 的栅极连接到具有可变占空比的频率调制器

ISET 等效电阻的计算是否为:R1||(R2*D)或 R1*(1-D)+ R1||(R2*D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    假设频率足够慢(<10kHz)以使充电电流环路时间稳定、则等效电阻器将为

    FET 关闭时为 R1、FET 开启时为 R1||R2

    R1是初级电阻器

    R2是与 NFET 连接到 GND 的串联的次级电阻器

    您是否需要电阻器平均值/平均值的公式?  如果是,则 Rmean ={[(R1||R2)*D]^2 +[R1 (1-D)]^2}^0.5。

    此致、

    Jeff