This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:与 TPS56C215的区别

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888241/tps56c230-difference-from-tps56c215

器件型号:TPS56C230
主题中讨论的其他器件: TPS56C215Hi

您是否有 TPS56C230和 TPS56C215之间的比较表?

根据 RDS_ON、封装、VFB 精度等规格、我认为 TP56C230是成本更低的版本。 然而、它似乎不仅仅是一个便宜的版本、某些功能与 TPS56C215不同、例如 OVP 延迟、因此我特别需要功能差异。

如果 TPS56C230只有 OVP 延迟、最好是因为我的客户担心 OVP 的输出电压降。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    TPS56C230和 TPS56C215完全是两个不同的部分。 我们没有它们之间的功能比较表。

    TPS56C215成本较高、采用比 TPS56C230更大的封装、而其效率可能比 TPS56C230稍高。 我认为 TPS56C215也具有 OVP 延迟。

    那么、您能否提供客户关心的功能或特点? 我们可以比较哪一个更好、并提出建议。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    抱歉、更正一条注释:

    TPS56C215没有 OVP 延迟、而 TPS56C230有 OVP 延迟。

    谢谢、

    Lishuang