This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:纹波电压问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869296/tlv760-ripple-voltage-issue

器件型号:TLV760

我的输入电压为30V、我使用 TLV76012进行12V 转换。 但我在输出端获得的纹波电压几乎为200mV、这是不可接受的。 我应该如何将该纹波电压值降低到100mV 以下?

使用的输出去耦电容器为0.1uF/25V 和22nF/25V、使用的输入去耦电容器为0.1uF/100V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我知道您需要的输出纹波不超过100mV 峰间值。  请确认。

    首先、您需要知道您正在滤波的输入电压上的峰峰值纹波是多少。
    您还需要知道该输入纹波的频率。
    请提供该信息、我们可以更正线性稳压器设计。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    30V 输入的峰峰值纹波电压为100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    30V 输入的峰峰值纹波电压为100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如果输入端的 pk-pk 纹波为100mV、则输出将优于该纹波、并将满足200mV 的要求。
    可以将 LDO 视为高通滤波器。  在低频时、纹波会严重衰减、开关转换器频率通常就是这种情况。  如果您在输入端测量了100mV pk-pk、但在输出端看到了200mV pk-pk、那么您能否提供输入和输出的示波器快照?  尝试使用小环路区域(小线)捕获数据以降低噪声、并使用带宽限制(20MHz 或50MHz 可以)。

    测量该纹波的频率是多少?

    谢谢、

    斯蒂芬