This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:应用报告查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888225/tps61175-application-report-inquiry

器件型号:TPS61175

您好!

我们的客户阅读了"TPS61175 SEPIC 设计"应用报告(http://www.ti.com/lit/an/slva337/slva337.pdf)。 在图1中、他们希望知道2个小值电阻器(R6和 R5)的用途是什么、因为应用报告甚至数据表中都没有提到它们。  

如果您能在这方面为我们提供帮助、我将不胜感激。  

谢谢你。  

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    R5用于波特图测试。 它具有很小的价值。

    R6:当 Vin 不高时,输入电压可以通过 R6直接连接到 Vin 引脚。

    EVM 是供客户使用的测试板。 因此、EVM 的元件比数据表上的原理图多得多。 这使得电路板易于使用。