This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:LDO 电荷泵频率

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869434/tps7a8300-ldo-charge-pump-frequency

器件型号:TPS7A8300

尊敬的团队:

您能不能建议 TPA7A8300的电荷泵工作频率是多少

 

根据数据表、如果输入低于1.4V、则必须提供外部偏置电压

电荷泵是否在所有条件下工作?

例如、如果输入电压高于输出电压(例如、输入电压=5.3V、输出电压=5V)、电荷泵是否仍然工作?

如果偏置电压高于输出电压、则存在相同的问题。

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您可以在以下噪声图中看到电荷泵初级频率:

    是的、电荷泵在所有条件下都工作。 如果应用了 VBIAS、LDO 会选择更高的电压以优化驱动导通元件栅极的余量。  

    在上面的示例中、对于5.3VIN 和5.0VOUT、电荷泵正在运行、并确保有足够的余量来最大程度地减少压降、如下图所示:

    我希望这能回答你的问题。