This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:布局示例显示了连接的 NC 引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888203/tlv733p-q1-layout-examples-shows-nc-pins-connecting

器件型号:TLV733P-Q1

您好!

我想确认 DRV 封装的 NC 引脚处理。

在数据表的 P18中、PIN2 (NC)被连接引脚1 (OUT)、而引脚5 (NC)被连接至 PIN6 (IN)。 为什么  这些 NC 引脚连接到其他引脚?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    为了改善封装的散热性能、这些引脚被连接至电源平面/走线。 通常、我们建议将它们连接到 PCB、但不需要将它们连接到 IN 和 OUT 引脚、如果您愿意、也可以将它们悬空或连接到 GND 或其他电压节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle:San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、Katsu