Other Parts Discussed in Thread: TPS22930A
您好、TI 专家:
我有关于 TPS22930A 数据表的一些详细问题:
1) 1)我不确定应该使用什么 Von 作为高电平、应该使用什么 Von 作为低电平? Von 的逻辑高电平是否必须是以下值之一:1.2V、1.8V、2.5V 和3.3V?
2) 2) VIH 和 VIL 是什么意思? 我们为什么要将 Vin [1.4 - 3.6]和[3.61 - 5.5]分为两种情况? 我是否需要注意任何具体问题?
3) 3)我一直在问如何为负载开关使用"浮动接地"电源。 在所附链接 中:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/869096。 如果我想将输入电压限制在1.4V 至5.5V 之间、齐纳二极管可以帮助实现5.5V 上限、是否有任何建议可确保输入电压高于1.4V?
感谢你的帮助!
宜新