This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22930A:低控制输入阈值

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22930A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869338/tps22930a-low-control-input-threshold

器件型号:TPS22930A

您好、TI 专家:

我有关于 TPS22930A 数据表的一些详细问题:

1) 1)我不确定应该使用什么 Von 作为高电平、应该使用什么 Von 作为低电平? Von 的逻辑高电平是否必须是以下值之一:1.2V、1.8V、2.5V 和3.3V?

2) 2) VIH 和 VIL 是什么意思? 我们为什么要将 Vin [1.4 - 3.6]和[3.61 - 5.5]分为两种情况? 我是否需要注意任何具体问题?

3) 3)我一直在问如何为负载开关使用"浮动接地"电源。  在所附链接 中:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/869096 如果我想将输入电压限制在1.4V 至5.5V 之间、齐纳二极管可以帮助实现5.5V 上限、是否有任何建议可确保输入电压高于1.4V?  

感谢你的帮助!

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    最好使用高于 V_IH 的任何电压来开启器件、使用低于 V_IL 的任何电压来关闭该器件。 正如您在数据表中所指出的那样、这些逻辑电压在运行期间发生了非常细微的变化。 但例如、3.3V 信号将打开器件、而与 GND 的连接将关闭器件。

    2.V_IH 和 V_IL 是该器件的控制逻辑电平。 当输入电压低至1.4V 至3.6V 时、内部偏置会略有不同、因此该器件的 V_IL 会从0.6V 降至0.4V。 如果在关闭 ON 引脚时将其拉至 GND、这将不是问题。

    1.4V 以下的电压不会损坏器件、但某些数据表值将不会保留、因为器件的特性超出了建议的工作规格。 ABS。 此引脚上的最小电压为-0.3V、因此低于1.4V 和超过-0.3V 的电压仍可接受。 您不需要将电压保持在1.4V 以上。

    作为您之前问题的后续行动、这取决于齐纳二极管权变措施的工作情况。 我还想确认器件本身仍然通过 GND 引脚接地。 我还想重申的是、这些器件可能无法与这些类型的电源配合使用。