This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:热性能信息

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885149/tlv733p-q1-thermal-information

器件型号:TLV733P-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望了解  以下有关热性能信息的信息。

您是否在该表中包含项目 RθJA、RθJC (顶部)、RθJB、ψJT、ψJB、、 RθJC 图中显示的“爬虫程序”?

2. RθJB 和 RθJC 的区别是什么?

DRV 的 ΨJT 比 DBV 的 ΨJT 要小得多。
  没有问题吗? 为什么这么小?
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    对于问题1:未发布图片、但这是我们的标准热性能表:

     \

    问题2: RθJB 是结至电路板的热阻。 RθJC (bot)是结至外壳(电源板)的热阻

    问题3: 如果 DRV 较小、则 Δ I ΨJT、因为芯片和顶部之间的模压混合物数量远小于 DBV 封装。  

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的快速响应。

    很抱歉、我忘记更新了。
      下表。
      您是否有此表的图表?

    请在此处图示。
      如果答案1中有描述、则不需要图表。

    3.我明白。

     

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    这是有关3的另一个问题。

    Δ V ΨJT 是否较小,因为只有 DRV 顶部比 DBV 薄?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我想您要求对这些参数进行详细描述。 如果是、您可以在这里:

    θJA - 这是结至环境热阻

    θJC (bot)-这是结至外壳(电源板)的热阻

    θJC Ω(顶部)-结至外壳(外壳顶部)热阻

            注意:如果您要使用红外热像仪测量此温度、则必须使用右侧的

                    表面发射率设置和极小的点尺寸、以实现精确测量。

    θJB -结至电路板热阻。 注意:这是从结点到引脚的距离

    ψJT -结至封装顶部的表征参数

    ψJB -结至电路板特征参数

    实际上、有用的术语是 θJA 和 ψJT。   θJA 用于预测高于 PCB 环境温度的热升。 电路板安装完毕 后、ψJT 可用于确认应用中的实际结温。  

    TJ=TA+(θJA μ V*PD)、其中 TJ 为预测的结温、TA 为 PCB 环境温度、而 PD 为耗散的功率(VIN-VOUT)*ILOAD。  

     对于 ψJT:

    TJ=PD*Δ ψJT TMEASURED、其中 TMEASURED 是封装顶部的温度测量值。  

     要回答您对 μ ψJT 和 DRV 的问题、芯片和外壳顶部之间的物理材料更少。 ψJT 上面的公式、可以看到芯片和封装顶部之间的材料或热阻越小、测量结果越接近实际芯片温度。  

    这是否有助于澄清您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的快速响应。

    我认为客户更容易理解是否有图片图、而不是文本中的解释。

    是否可以绘制和呈现图像图?

     

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San。

    这是我用于显示不同热阻以及 TJA 最适合预测的原因的最佳图像:

    这是否有助于澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的回答。

    您是否有 ΨJT 和 ΨJB 的图像?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    这些只是特征参数。 ΨJT 用于根据您在封装顶部测量的温度计算芯片温度。  μ ΨJB 对封装底部也是如此、但这并不实用、因为您需要制作一个特殊的电路板、以便将热探针连接到封装底部。

    但愿这对您有所帮助。