This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:有关 ACOK 抗尖峰脉冲时间的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869438/bq24780s-questions-about-acok-deglitch-time

器件型号:BQ24780S

您好的团队:

 在学习 ACOK 去毛刺脉冲时间的过程中、我有以下的困惑。

1. IC 如何知道 适配器插入的时间?

2.如果未连接电池,适配器是否总是第一次插入?

为什么第一次的抗尖峰脉冲时间与第二次的时间不同、 如果两者都是150ms、那么有什么缺点?

期待您的回复。谢谢!

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. IC 如何知道 适配器插入的时间?

    >> ACDET 引脚应使用来自交流输入的电阻分压器进行配置。  当 ACDET 引脚电压高于2.4V 时、将检测到适配器插件。  ACDET 必须在150ms/1.3秒的整个抗尖峰脉冲时间内保持在2.4V 以上、才能检测到适配器并打开 ACFET/RBFET。  电阻分压器用于设置适配器检测的最小电压阈值、方法是将引脚上的阈值降至2.4V。

    2.如果未连接电池,适配器是否总是第一次插入?

    >> 是的、第一次是上电复位后的第一次。  如果 VCC 低于欠压锁定(如果适配器和电池都被移除、应该是此情况)、则连接任一个都将是一个 POR、下一个适配器连接将被视为第一次连接。

    为什么第一次的抗尖峰脉冲时间与第二次的时间不同、 如果两者都是150ms、那么有什么缺点?

    >> 任一抗尖峰脉冲选项都可以正常工作。  通常、假设大多数人不会注意到1.3秒抗尖峰脉冲的额外延迟、即、如果在电池开始充电之前有1.3秒的额外延迟、那么只要更保守的选项更可取、就会提供更长的抗尖峰脉冲。 但我没有遇到任何客户一直使用较短的150 ms 抗尖峰脉冲时遇到问题。  

    此致、

    Steve