This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在运输模式下、存在 REG 引脚1.5V

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869447/bq76940-in-ship-mode-reg-pin-existence-1-5v

器件型号:BQ76940

您好!

    我在15节串联电池应用中使用了 BQ76940。

   但现在我们发现、在运输模式下、PIN8 REGOUT 存在1.5V 电压。

   我尝试用镊子对 C34放电、释放后仍存在1.5V 电压
  

 CON4在 PIN1与 PIN2、PIN3与 PIN4之间连接 NTC 无连接。

这种现象的原因是什么?


  理论上、运输模式重新分配应下拉。
 
 

原理图如下所示:

   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    REGOUT 的泄漏不正常。  SCL 和 SDA 不会上拉 REGOUT、但如果线路上有电压、SCL 和 SDA 的上拉电阻器可能会上拉。  ALERT 能够馈送至 REGOUT。  在原理图中、BQ76940 REGOUT 似乎是为 MCU 供电。  检查 MCU 和 ALERT、SDA 和 SCL 信号上的最高电压。 查找 GND-A 和 GND-M 之间的电压、它们看起来应该是相同的。

    如果您有多个电路板、请检查其他电路板是否表现相似。  一个不同的电路板可能存在损坏的器件或组件问题、但所有问题都可能以相同的方式处理。  检查各种上拉电阻器上的电压、以查看是否存在意外电源。  如果需要、提升或切断 REGOUT 引脚、以查看电压是来自 IC 还是来自网络。  如果必须更换 IC、请在拆下 IC 的情况下检查电压。

    我认为这些建议中的一项应该能让您找到问题、请告诉我们您发现了什么。