This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211-Q1:联系德国 FAE

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211-Q1, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887500/tps40211-q1-contact-to-a-german-fae

器件型号:TPS40211-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40211

在 LED 标志项目中、我们需要使用 TPS40211-Q1的布局设计支持。 IST 是否可以接收德国 FAE 的联系信息?

或者、从 TI 获得支持的最佳方式是什么?

非常感谢。

此致

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您在设计中使用 TPS40211-Q1。   

    如果您愿意、您可以向我发送一封包含您的设计文件的私人邮件、我可以查看布局并通过反馈回复您。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已与我的同事讨论过它。 首先、他想指定我们的原理图是正确的。
    我可以向您发送我们的原理图吗?

    最重要的问题是、我们的 PWM 理念能否发挥作用。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图如下:

    非常感谢。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢您发送原理图。 我有一个初步问题。

    1) 1)您的输入是否为12V、200Hz 正弦波形?

    转换器的功率级看起来不错、但我需要更仔细地检查您在使用 DIS/EN 和 COMP 引脚时所做的工作。 我可以在下周之前向您提供我的反馈。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richards、您好!

    感谢您的首次评估。

    1) 1)目前是方波、但我们的客户尚未最终确定。

    2) 2)我忘记交叉连接下拉电阻器 R111。 在这种情况下、它未安装。 因此、我们的第一印象是、我们可以通过 DIS/EN 引脚关闭 IC 来处理 PWM 信号。 在我们的旧原理图中(使用 Allegro IC A8513KLYTR) 、我们这样做是可行的。 该 IC 具有内部 FET 我们有温度问题,因此我们决定使用具有外部 FET 的 IC ->我们认为 TI 是一个不错的选择。
    简单地说:我们希望通过 EN 引脚上的 PWM 信号关断 IC、从而通过使用 PWM 信号的占空比来变容 LED 的亮度。 启动时将出现亮度斜升、结束时将出现亮度斜降。
    我们在 TPS40211的数据表第33页上提出了使用 PWM 信号的方法。 我们都尝试评估哪种方法是最佳的方法。

    因此、我希望您了解我们要做的事情、并且其中一个解决方案将起作用。

    非常感谢

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的评论。

    我认为您可以修改设计、以遵循此处列出的设计: https://www.ti.com/tool/PMP10291

    我认为此设计比数据表中的设计提供了更好的起点、原因如下:

    1) 1)齐纳二极管连接到 FB、而不是电流感测引脚。 在这种情况下、齐纳二极管存在一些泄漏、在原理图中、齐纳泄漏电流会流入电流感应电容器(C110)、从而提供直流偏置失调电压。 其次、将齐纳二极管连接到 FB 的泄漏电流更少、因为电流很可能流入您的6欧姆电阻器而不是网络的其余部分。  

    2) 2) 您可以将 BP 连接到 T101、以便您可以反向偏置 D105、因此这是可以的。 但是、请注意、当您下拉 T101的漏极时、可能会从稳压器消耗更多电流、这可能会导致通过 R112的功率耗散。  

    谢谢、

    Richard