This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:我想实现高功率多相直流/直流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869426/tps53681-i-want-to-achieve-high-power-mutiphase-dc-dc

器件型号:TPS53681

大家好、

我的一位客户更喜欢实现多相直流/直流。 我知道、我们采用了许多多相控制器、例如 tps53681、可以实现这种功能。  

但是、他们为我提供了新的技术要求。 我合并如下:  

1)输入电压:24V

2)输出电压:12-20V

3)输出电流:至少100A

我知道、通常我们将 DSP 用于此类设计。 但我还想知道我们的多相控制器是否可以用于更高的输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张鹏、您好

    TPS53681需要智能功率级、而 TI 没有任何适合24V 直流输入@ 50-80%占空比的智能功率级。 这些产品侧重于12V 输入总线和相对较低的占空比。 除此之外、我们还需要进行外部调节、以使 TPS53681引脚保持在其额定值范围内。