请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 大家好、
我的一位客户更喜欢实现多相直流/直流。 我知道、我们采用了许多多相控制器、例如 tps53681、可以实现这种功能。
但是、他们为我提供了新的技术要求。 我合并如下:
1)输入电压:24V
2)输出电压:12-20V
3)输出电流:至少100A
我知道、通常我们将 DSP 用于此类设计。 但我还想知道我们的多相控制器是否可以用于更高的输出电压?