This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:睡眠状态期间的 FET 行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886431/bq28z610-fet-behavior-during-sleep-state

器件型号:BQ28Z610

大家好、我想知道我们是否可以在应用中使用休眠状态、以便在断电时节省电流。  该电量监测计在工作时需要250uA、在睡眠时需要100uA、因此在产品在几周内不使用时、休眠模式有助于延长电池的使用寿命。

据我了解、在睡眠模式下、DSG FET 始终处于禁用状态。  在我看来、这意味着电池组中不会有电流流出。  如果主器件通过 I2C 与其通信、则可以唤醒监测计、但在大多数情况下、如果 DSG FET 关闭、主器件可能会关断、无法获得电源?  还有一个唤醒比较器电路可监控进出电池组的电流、并可通过这种方式唤醒监测计、但同样、如果 DSG FET 关闭、任何器件都如何消耗电流?

我确定我有一些误解、您能帮我解释一下吗?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    如果 DA Configuration[SLEEPCHG]为0、CHG FET 将在睡眠模式期间打开。 但是、DSG FET 仍然导通。  

    如果您有 EVM、我建议您再次检查。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您说 DSG FET 仍然导通。  那么、您是说 DSG FET 在睡眠模式下永远不会关断?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在睡眠模式期间、FET 不应关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100uA 休眠电流的数据表条目显示了 DSG FET 关断。   

    如果 DSG FET 保持导通、睡眠电流是多少?   

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    这只是测试条件。 这并不意味着两个 FET 在睡眠模式期间都关闭。

    如果 DSG FET 保持导通、休眠电流应略高(大约高20uA)。    

    Andy