This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28083:UCC28083D

Guru**** 2508775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869437/webench-tools-ucc28083-ucc28083d

器件型号:UCC28083

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

 项目名称- 1KW 直流/直流推挽式转换器  

输入电压- 42V 至58V DC  

输出电压- 350V DC  

Pout- 1000 W

开关频率- 100kHz

建议我相关项目的参考设计(WEBENCH 设计工具)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下步骤获取仿真。   

    步骤1:

    步骤2:

    此致、

    Teng